结果:找到"DP2551 MCP2551 CAN协议 总线接口 汽车总线",相关内容1000条
  • CAN总线舵机介绍
  • 使用说明CAN总线舵机采用串行异步通信,同一时刻只能有一个发送或接收信息,由CAN_H和CAN_L两条信号线,以差分信号的形式进行通讯,抗干扰能力强。高低电平幅度低,数据传输速度相对较高。控制逻辑舵机电路简图CAN信号参数(CANsignalparameter):波特率(Baudrate):1155200(默认值)接线步骤1、将CAN分析仪左边CAN1通道蓝色拨码开关中的R1、R2拨到上方OFF的位置,右边CAN2通道红色拨码开关中的R1、R2拨到下方ON的位置。正常CAN总线上必须保证有两个120欧终端电阻,否则会影响CAN总线正常工作,其中实际应用电阻可修改。2、将分析仪CAN1通道中的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 线 CAN线 通信 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-02-29 16:21:00
  • CAN通信的高层协议CANWeb现场总线源程序及介绍
  • CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;1.概述:CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。2.CANWebGD32F30xRC开发板介...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN通信 现场线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-27 17:44:00
  • 国产芯片DP9637-K总线收发器替代L9637D芯片和SI9241
  • DP9637可以替代L9637D,低成本解决方案,只需要做简单硬件修改,感兴趣可以留言或者联系小编了解详细资料。主要特性电压工作范围6V≤VBAT≤36V具有超低休眠电流BAT(S.B)=0.18μA@VDD=0.5V关断状态下,具有很小的静态电流IBAT=110μA@IDD≦3μA能兼容ISO9141具有过温预警功能具有K总线短路预警功能典型传输速度为200kbaudDP9637是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: k线 can线 诊断仪 收发驱动器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-10 10:20:00
  • 关于USB转串口芯片FT232BL的简单介绍
  • 之前小编有给大家大概介绍过FT232RL,而今天我们要来讲的是同系列的Ft232b,其中FT232BL目前也是普遍应用在汽车can总线的一款产品。主要特性桥接类型:USB到UART电源电压最小值:3V电源电压最大值:5.25V数字芯片封装形式:LQFP针脚数:32工作温度最小值:0°C工作温度最高值:70°CSVHC(高度关注物质):NoSVHC(19-Dec-2012)工作温度范围:0°C至+70°C电源电压范围:3V至5.25V,4.35V至5.25V典型应用程序RS232/RS422/RS485转换器将传统外设转换为usb数据传输线和基于MCU/pld/FPGA的接口接口设计了一种用于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: USB 转串 can线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-05-12 17:09:00
  • DP65HVD23X完美替代SN65HVD230/231/2323.3VCAN总线收发器芯片
  • 随着国内对产品本土化的需求,以及产品用量的日渐增加,很多进口产品逐渐供不应求,而国产替代物料也应运而生。SN65HVD23X的国产替代DP65HVD23X也就在这样的趋势下诞生了。德州仪器CAN总线收发器芯片SN65HVD23X有SN65HVD230/231/232/233/234/235等六款,这期我们先讲下SN65HVD230/231/232这三款芯片,后面有机会小编再给大家介绍它的完美替代DP65HVD23X以及其他几个型号。器件信息:下面我们了解下这款产品的特性:•由3.3V单电源供电运行•符合ISO11898-2标准•PCA82C250封装的低功耗替代产品•总线引脚静电放电(ESD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN线 线收发器 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-17 18:00:00
  • DP2551完全替代MCP2551CAN协议控制器和物理总线接口芯片
  • MCP2551MCP2551是一个可.容.错.的.高.速.CAN器件,可作为CAN协议控制器和物理总线接口器件介绍MCP2551可为CAN协议控制器提供差分收发能力,它完全符合ISO-11898标准,包括能满足24V电压要求。典型情况下,CAN系统上的每.个.节.点都必须有一个器件,把CAN控制器生成的数字信号转化成为适合总线传输的信号。它也为CAN控制器和CAN总线上的高压尖峰信号之间加入了缓冲器,这些高压尖峰信号可能是由外部器件产生的。功能特性·支持1MB/S的运行速率。·满足ISO-11898标准物理层要求。·适合12V和24V系统。斜率外部控制,减少RFI。·自动检测TXD输入端的接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DP2551 MCP2551 CAN 线 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-14 09:42:00
  • TJA1050的国产兼容芯片DP1050C总线之间的接口芯片
  • DP1050C是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,速率可达到1Mbps,具有在总线与CAN协议控制器之间进行差分信号传输的能力完全兼容“ISO11898”标准;Ø内置过温保护;Ø过流保护功能;Ø显性超时功能;Ø静音模式;Ø未上电节点不干扰总线;Ø至少允许110个节点连接到总线;Ø高速CAN,传输速率可达到1Mbps;Ø高抗电磁干扰能力;Ø提供HVSON8/DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。DP1050C-datasheet.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: CAN线 线 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-12 15:35:00
  • PowerBus二线制PKRS485CAN总线技术
  • 二线制(POWERBUS)一、通讯方式对比:1.RS485通讯优点、缺点。1.1概述RS485只能通讯VSPOWERBUS是高功率供电总线RS485主要用于通讯,无供电能力。而POWERBUS的重点在于高功率供电,真正意义上实现了负载设备的通讯供电合一。POWERBUS的通讯传输方式与RS485也大不一样,RS485采用的电压反转的方式,这种电平反转的方式只是用于信号识别,由于没有功率进行传输,所以很容易受到其他电场磁场的干扰。试想,一个掉落的气球VS铅球。哪个更容易被干扰?1.2通讯差异详解1.2.1浮动电压摆动传输VS高压高功率大摆幅下发与电流回传机制。POWERBUS的可靠性从原理上相...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: CAN线 RS-485线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-07-03 11:07:00
  • DVC6200f费希尔总线协议阀门定位器
  • DVC6200f费希尔总线协议阀门定位器DVC6200f费希尔总线协议阀门定位器特点费希尔DVC6200f是一款FOUNDATION?现场总线通信设备,因此可以在该段的任何位置访问信息。这种灵活性可以减少对危险环境的暴露,并且可以更容易地评估难以到达的位置的阀门。在设备中创建或删除功能块,以便为特定应用程序自定义设备。当安装在集成控制系统中时,可以实现显着的硬件和安装成本节省。自诊断功能可提供阀门性能和健康评估。由于可以轻松访问阀门状况,因此可以改进维护决策。FIELDVUEDVC6200f数字式阀门控制器是一个FOUNDATION现场总线通信仪表。FOUNDATION现场总线通信便于用户利...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 线阀门定位器 DVC6200f 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-11-09 16:58:00
  • STM32+CAN总线
  • 1、基于STM32的CAN总线通信系统设计。2、支持CANopen,CAN2.03、支持不同波特率数据传输。4、稳定可靠、并投入市场使用。
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: CAN线 单片机 STM32 发帖人:单片机爱好者 发帖时间:2017-07-31 20:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: